This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:移植以太网驱动程序

Guru**** 2887500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383972/tm4c129encpdt-porting-ethernet-driver

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

您好!

我们使用的 TM4C129ENCPDTR 是用于多种嵌入式功能的安全应用领域。 我们将以太网用作 UDP 套接字的接口、这是一个关键功能。 目前我们使用 LWIP 第三方库作为实用程序。 但是、我们认为这种方法对于安全应用不可靠。 ARM Keil 库通过 CMSIS 和 RTOS 函数支持以太网库。 我们找不到任何相关文档来移植此内容。 请帮我们解决问题。

GG Tronics India Private Limited.

开发铁路安全应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinidhi:

    该主题的专家已受到飓风贝丽尔的影响,可能无法回复多天,请接受回复的延迟,他们将尽快对此作出回应。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前我们使用 LWIP 第三方库作为实用程序。 但是、我们认为这种方法对于安全应用不可靠。 ARM Keil 库通过 CMSIS 和 RTOS 函数支持以太网库。 我们找不到任何相关文档来导入此文件。

    您好!

     抱歉、TivaWare 中仅有的 TCP/IP 堆栈是 lwIP。 我们还具有适用于以太网的 TI-RTOS NDK。 NDK 具有 BSD 套接字接口。 我们不为其他第三方以太网库提供文档和支持、但您可以随意将它们连接到 TM4C129。