This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:用于 AM2732 EVM 的降压 DCDC 转换器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388527/am2732-stepdown-dcdc-convertor-for-am2732-evm

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件: TMDS273EVM

工具与软件:

大家好、我正在使用 AM2732 EVM 板、我需要从卡车的"保险丝盒"为其供电。 您能告诉我、我可以构建哪个电路来正确地保护我的 AM2732 EVM 并为其供电吗?  

现在、我将使用"PV6i"完成这项工作。(将24V 转换为12V)

此致

Amine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amine:

    TMDS273EVM 在桶形插孔输入(J12)处接受12V 标称输入。  该12V 电压进入降压转换器(U5 - LM63625)、生成3.3V 主电源轨、为 PMIC 和电路板其余部分供电。  LM63625降压转换器的允许输入范围为3.5V 至36V。  只要输入源在允许的范围内并能够提供足够的电流、就可以直接将其连接到桶形插孔(J12)。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的答复  

    我是否需要任何外部保护或组件来保护/隔离 我的电路板?  

    正如我提到的、24V 来自叉车保险丝盒。

    此致。

    Regarda

    Amine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amine、

    TMDS273EVM 在桶形插孔和 LM63625降压转换器之间提供一些基本的功率调节。  然而、此设计的实现理念是电源是非常稳定的12V 壁式适配器。  使用稳定性较低的电源可能会对 EVM 的电源轨产生一定程度的影响、因为电源轨上的任何噪声都可能出现在 EVM 上的其他电源轨上。

    LM63625在源轨上要求什么级别的保护或滤波、这个问题更适合电源管理 E2E 论坛(而不是基于 Arm 的微控制器论坛)。  我建议在其他论坛中创建一个新主题、并专门询问 LM63625的源轨要求。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    我明白了。

    此致