This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306器件已锁定、无法重新刷新。

Guru**** 2862770 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381668/mspm0l1306-mspm0l1306-device-is-locked-and-not-able-to-reflash

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

你好  

我将 MSPM0L1306控制器用于我的工程。 我正在使用 JLink 调试器刷写软件。 我无法重新刷新我的软件、也不能进行完整芯片擦除。 控制器正常工作且 LIN 通信正常、但无法进行回流焊。

如何解决此问题?

谢谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran:

    您是否尝试擦除和编程 NONMAIN?  NONMAIN 能够完全锁定对器件的调试访问。  恢复出厂设置将擦除器件并将 NONMAIN 恢复为默认值、但 NONMAIN 也可以锁定此值。 「我知道了,妈妈会做什么的。」   

    我们有一个恢复出厂设置工具: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool 、但我不确定它是支持 JLink 还是仅支持 XDS110。  您还可以通过 CCS 发出恢复出厂设置命令。   我认为更多的工具正在添加此 Factory Reset DSSM 命令、但我不确定当前如何向 JLink 发出此命令。   

    希望这对您有所帮助、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD:

    刷写时、NONMAIN 器件添加到了调试配置中。 这可能是我们无法刷新的原因。

    我将为我们的项目使用定制电路板、并且使用了 JLINK。 因此、无法使用恢复出厂设置工具。

    是否有可能恢复 MCU?

    谢谢!

    Kiran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiran、

    很抱歉、稍后我会继续跟进。  我听起来 NONMAIN 已损坏、因此您唯一可能恢复的机会是恢复出厂设置。  恢复出厂设置是一种 DSSM 命令、虽然我目前不熟悉如何完成、但我认为可能有一种方法可以向 J 链路发出该命令。  

    即使这样、根据 NONMAIN 的设置、可以禁用恢复出厂设置并永久锁定 MCU。  (这是生产时在某些应用程序中使用的有意安全状态。)

    希望您已经能够继续前进。   

    谢谢!

    JD