This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM273X:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388615/mcu-plus-sdk-am273x-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM273X
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好! 我有两个问题:

1.是否可以通过`uart_uniflash.py`更快地进行刷写? 例如、通过提高波特率? 该脚本的函数`xmodm_send_receive_file()`将` baudrate`作为第三个参数、但该函数的调用都不使用非默认波特率。 我想我们必须对 XDS110进行重新编程以使用另一个波特率?

2.从闪存运行应用程序时、我们是否能够在主机 PC 上以某种方式记录到 CCS 中的日志? 当记录到 CCS 时、syscfg 在`ti_dpl_config.c`内生成这样的函数:

是否有可能在不涉及 CCS 的情况下获取日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacper:

    1.可以、您可以更改默认波特率115200 (在 C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\tools\boot\uart_uniflash.py 中)、但还需要更改 sbl_uart_uniflash 中的波特率。 默认情况下、它也是115200。 更改后、必须重新编译 sbl_uart_uniflash 并替换 C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\tools\boot\sbl_prebuild\am273x-evm\sbl_uart_uniflash.release.tiimage

    2.您所需要做的就是取消选中 example.syscfg 中的"Enable CCS Log"(启用 CCS 日志)并重新编译 CCS 工程。

    此致、

    Ming