This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:时钟精度

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388682/mspm0g1507-clock-accuracy

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

我正在查找 MSPM0G1507的 PLL 在整个工作温度条件(最高125°C)下的时钟精度信息。

我们使用80MHz 时钟。 我们会尽快查找此信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masah:

    SYSPLL 精度将取决于时钟源、因此 sysosc 或您的 hfxt 将成为衡量 PLL 精度的指导因素。

    此致、
    Luke