This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF03107:SM470R1B1MHKPS 芯片的安全密钥锁定问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386992/tms470mf03107-security-key-lock-issue-with-sm470r1b1mhkps-chip

器件型号:TMS470MF03107

工具与软件:

您好!

我们有一个生产日期代码为1930A 的 SM470R1B1MHKPS、由于安全密钥锁、该代码无法进行编程。 我注意到、在编程时电压拉低时会发生这种情况、我们唯一采取的步骤是更换 IC。  

是否有任何方法可以在不知道安全密钥的情况下复位芯片并对其重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     能否请您提供故障百分比和故障总数? 还请提供您的完整联系信息、以便我们可以邀请 TI 的相关人员与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    一个汇编代码大约为10%。 我们在 具有相似故障百分比(大约8%至10%)的多个装配体上使用此 IC。 我叫 Anh Tran、请通过 atran@verigon.com 与我联系。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     感谢您提供的信息。 我们会有人与您联系以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我将在此处关闭该主题、因为该问题正在 通过电子邮件处理。