This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237D5PM:最大限度地减少启动时的功耗

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388301/tm4c1237d5pm-minimise-power-consumption-on-startup

器件型号:TM4C1237D5PM

工具与软件:

你好

我想知道尽可能降低 TM4C1237D5PMI IC 启动时功耗的最佳方法。

我知道休眠和睡眠模式。

但是、我想知道是否有任何设置或方法可以最小化芯片首次启动时所需的功率、或者是否必须以全功率启动、只有这样才能切换回其中一个低功耗运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="90348" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388301/tm4c1237d5pm-minimize-power-consumption-on-startup ]但是、我想知道是否有任何设置或方法可以将芯片首次启动时所需的功耗降至最低、或者是否必须以全功率启动、然后才能切换回其中一种低功耗运行模式。

    您好!

     MCU 在休眠或睡眠模式下不会启动。 复位后、它在运行模式下启动。 在 main()函数中、您可以进入所选的低功耗模式。