This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304-Q1:有关 BSL 引导加载程序的问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380618/mspm0l1304-q1-questions-on-bsl-bootloader

器件型号:MSPM0L1304-Q1

工具与软件:

您好!  

在 BSL 用户指南和实施指南中、提到 ROM BSL 使用的 UART 引脚是可配置/可选的。

您能否确认也可以将 MSPM0L130x-Q1上的5V 容限引脚 PA0和 PA1 (例如)配置为 UART1_TX 和 UART1_RX 的5V 操作?

是否还可以在这些 UART 管脚被配置成 UART 功能时轮询其输入电平?

谢谢、此致、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要使用 ROM BSL、则只能选择 UART0。  

    bifeng huang 说:
    还可以在将这些 UART 引脚配置为 UART 功能时轮询这些引脚的输入电平吗?

    当您进入 BSL 模式时、您不能自行运行应用代码。 我不确定您想如何轮询输入电平...

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    感谢您的观看。  

    在 M0L TRM 中、有一个 BSLPINCFG0寄存器用于配置 UART 引脚。 似乎没有仅提及 UART0的限制。  此外、BSL 用户指南中只有一个对 UART0的引用。

    但是、如果我正确理解了您的理解、那么在使用 ROM BSL 时、这里只应该使用 UART0实例、对吗?

    如果 ROM BSL 只能使用 UART0、是否可以为 UART 注册一个闪存插件 BSL 接口以覆盖 ROM BSL 并改用 UART1、尤其是在 M0L130x-Q1情况下使用具有5V 功能的引脚(例如 PA0和 PA1)?

    谢谢、此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    ROM BSL 仅使用 UART0、抱歉用户指南中不清楚。

    您可以将辅助 BSL 用于 UART1。 您可以在 SDK 中找到这个演示代码。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    感谢您发送编修。

    在 BSL 用户指南和 BSL_UART_FLASH_interface 示例 README.html 中指出了这一点  

    BSL 用户指南:

    自述文件

    因此、即使用另一个 UART 闪存插件覆盖 ROM BSL UART、仍然依赖于 UART0?

    我认为、使用闪存插件接口可能是一种权变措施、因为它也支持使用 ROM BSL 本身不支持的接口(如 SPI 和 CAN)。

    请您确认吗?

    根据我的理解、那么、其余能够将5V PA0和 PA1用作引导加载程序 UART (在本例中为 UART1)的唯一操作是写入/使用定制辅助 BSL。  

    谢谢、此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    是的、您可以使用闪存插件界面进行更改。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    感谢您确认、使用闪存插件接口 UART1可与5V 引脚 PA0和 PA1配合使用。

    谢谢、此致、

    Gregor