This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:在读取某些 FEE 块内的数据时遇到问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387998/tms570ls0232-encountering-problems-while-reading-data-in-some-fee-blocks

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、

工具与软件:

大家好!

我在费方面遇到了问题。 例如、如果我使用3个块收费、没问题、但是如果我想使用6个块、我可以将数据写入块4、5和6。 我编译时没有收到错误、但无法读取块4、5和6中的数据。
我如何写入和读取所有数据?
我无法共享有关我的项目的数据。 如果您能给我一个示例 halcogen 配置和示例代码、我将不胜感激。

感谢你的帮助。

大家好

Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    我从未在 FEE 中使用6个数据块进行过测试、因此首先我想创建一个项目来测试此行为、然后我会尽快尝试提供更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我正在等待您的反馈。

    谢谢、此致、

    Fatih。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    我在结束时测试了写入数据块4、5和6、我看不到任何写入和读取问题:

    我没有 TMS570LS0232板、因此我在 RM46板上进行了测试、但大多数情况下、这两个板都具有相似的设计。

    我随附了完整的项目供您参考、请仔细检查、并使用您的项目验证我的项目的配置和代码。

    e2e.ti.com/.../FEE_5F00_TEST_5F00_RM46.zip

    我怀疑可能无法正确启用块4、5和6。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。