This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CAN 转 UART 桥接器

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387766/mspm0g3507-can-to-uart-bridge

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

Hiii
   我正在尝试在 mspm0g3507 (32引脚)上运行 can_to_uart 桥、但我遇到了问题...
已为其设置断点  

SYSCFG_DL_init ();
但它却没有前进...
我认为它会在代码的以下部分卡住
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
       您能告诉我 断点设置在哪里吗?
    我将断点设置为   SYSCFG_DL_init (); 如下所示

    int main (void)

    • SYSCFG_DL_init ();

    gInterruptLine1Status = 0;

    它 可能会继续前进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置振荡器时似乎存在一些问题、您可以尝试运行 CAN SDK 以查看是否会发生此问题。(\mspm0_sdk_2_01_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\mcan_message_rx)