This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:ADC 引脚用作 GPIO 引脚

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387481/tms570ls2124-adc-pins-used-as-gpio-pins

器件型号:TMS570LS2124

工具与软件:

大家好、我正在开发 TMS570LS2124微控制器、在此方面、我想将 ADC 引脚用作 GPIO 引脚。  

我如何确定该 ADC 引脚的方向、读取该引脚状态以及设置引脚。?

不是很重要  

D. Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    您无法更改 ADC 引脚方向;ADC 引脚将始终用作输入引脚。

    因此、不能将 ADC 引脚设置为 GIO 输出引脚。

    和 ADC 引脚上的 GIO 输入也不能直接实现、我建议您采用间接方法。 我的意思是、您应该需要使用 ADC 模块读取相应引脚上的引脚电压、现在将此电压与 I/O 电平进行比较、并假设采用相应的电平。

    如果验证该器件中 GIO 输入的低电平输入电压和输出电压:

    如果输入电压小于0.8V、则控制器会假定其为逻辑0、并在相应 GIO 输入的输入寄存器中提供0、类似地、如果输入电压大于2V、则它会假定输入为逻辑1、并在相应 GIO 输入的输入寄存器中提供1。 0.8V 至2V 范围称为禁止范围、我们不知道此范围的 GIO 值是多少。

    您可以使用 ADC 实现相同的行为、因此将读取相应 ADC 引脚上的 ADC 值、并将其与我提到的上述限制进行比较、基于这些限制、您可以假设引脚上具有相应的逻辑电平。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 jagadish 的重播。

    我得到了无法更改的点 ADC 引脚方向、但我们可以读取 ADC 引脚的状态。

    但这里我使用的是"giogetport ()"函数、其中我们必须提到 ADC Registor、但它通过警告执行。

    可以通过其他方法读取 ADC 引脚的状态!

    不是很重要

    D.Srikanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    我们可以读取 ADC 引脚的状态。

    否、无法读取 ADC 引脚状态、例如 GIO (高电平和低电平)。 它们不是数字引脚、不能提供逻辑高电平或低电平状态、属于模拟引脚、只能在引脚上提供模拟电压。

    但这里我使用的是"giogetport ()"函数、在这里、我们必须提及 ADC Registeror、但它具有警告功能。

    您不能对模拟引脚使用"giogetport()"端口功能。

    要使用该功能、相应的模块应具有引脚控制寄存器、例如查看该 SPI 引脚控制寄存器。

    如果你在那里看到模拟模块寄存器、你就找不到任何引脚控制寄存器、正如我所说的那样、这是因为你不能将模拟引脚用于数字功能。

    这里唯一可以做的方法是我在之前的评论中提到的方法。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Jagadish。

    不是很重要  

    D. Srikanth.