This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM263调试禁用

Guru**** 2952470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387886/am2632-am263-debug-disable

器件型号:AM2632

工具与软件:

您好!  

有人可以帮助我了解如何永久禁用 AM263的调试端口(JTAG)吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将器件从 HS-AM26x 中转至 HS-SE:FS 器件安全性简介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    您能否帮助我了解这将完全禁用 JTAG、或者是否仍有机会将保护恢复到不安全模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shradda、  

    通过将器件从 HS-JTAG 转换为 HS-SE、FS 端口可完全防止未经授权的访问。

    此致、

    Brennan