This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:MIBSPIP2SCS[2]和 MIBSPIP2SCS[3]引脚的输出电流技术规格

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387447/tms470mf06607-output-current-specification-of-mibspip2scs-2-and-mibspip2scs-3-pins

器件型号:TMS470MF06607

工具与软件:

SAP 器件型号 S4MF06607BSPZQQ1

由于编码错误、引脚3  MIBSPIP2SCS[2]和4 MIBSPIP2SCS[3]不被指定为输入(按预期)、而是将输出置为高电平、导致 PCB 上安装的电路发生争用、如下所示:

引脚3 欧姆电阻器接地。 但 在上电后不久、PIN3被命令为高电平~0.55ms  

为了测量引脚输出电流、将0R 电阻替换为100R 时、记录了以下内容:

引脚4 这样配置:

为了测量电流,电路修改了与 TR356集电极串联的10R 电阻器(引脚3 )。

上电时的测量电流如下所示。  上电后不久、PIN4被置为高电平。 随后、当 C1079充电时、40mA 附近的电流峰值会降低。

TMS470数据表 将输出电流指定为 4mA (自适应阻抗4mA 缓冲器)、因此我们认识到、在这个短暂的瞬态期间、我们在数据表限制之外运行。 然而、在数百次通电循环中、我们没有看到任何故障。

问题1。 您能进一步提供有关 这些引脚电流能力的信息吗?

问题2: 如果我们对这些引脚施加了应力、是只对这些引脚施加应力、还是现在将整个器件视为"过应力"?

 非常感谢您提供的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我离开办公室到星期三。 在回来的时候、我会仔细研究你的问题。 很抱歉给您带来不便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 USERID="194671" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387447/tms470mf06607-output-current-specification-of-mibspip2scs-2-and-mibspip2scs-3-pins 由于编码错误、引脚3  MIBSPIP2SCS[2]和4 MIBSPIP2SCS[3]不被指定为输入(按预期)、而是将输出置为高电平、导致 PCB 上安装的电路发生争用 f

    您好!

     您是说固件已冻结、您无法对其进行更改以使这两个引脚输入吗?

    [quote userid="19671" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387447/tms470mf06607-output-current-specification-of-mibspip2scs-2-and-mibspip2scs-3-pins

    问题1。 您能进一步提供有关 这些引脚电流能力的信息吗?

    问题2: 如果我们对这些引脚施加了应力、是只对这些引脚施加应力、还是现在将整个器件视为"过应力"?

    [报价]

    您在 绝对最大值之外运行、这可能会影响器件的可靠性和寿命。 请尽可能更新固件、或增大串联电阻值以限制引脚上的过流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    事实上、我们在发现问题后立即更新了固件、确实、我们意识到我们一直在 绝对最大值之外运行。  不过、根据您对该器件的了解、是否可以对失效模式进行理论化?   与这些引脚关联的输出设备是否会出现故障、或者设备中的任何位置是否会出现故障? 感谢您不能提供任何保证、这只是为了帮助我们对仍在现场的设备进行风险分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    事实上、我们在发现问题后立即更新了固件、是的、我们认识到我们一直在 绝对最大值之外运行。  [报价]

    更新固件以纠正此问题是 解决任何潜在可靠性问题的正确方法。 遗憾的是、我们没有 仿真模型来量化器 件在  给定持续时间内受到超出规格工作条件影响时的寿命以及下电上电次数。 恐怕是在整个使用寿命和循环中长时间的电流浪涌会损坏 I/O 焊盘。 我只是不能保证它是否会发生或何时会发生。  抱歉、无法提供进一步的指导。