This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1热复位行为

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388518/am2634-q1-am2634-q1-warm-reset-behavior

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263

工具与软件:

尊敬的专家:

   客户报告他们在发出软件热复位 SOC_generateSwWarmReset ()后遇到热复位问题;系统未恢复、 WARMRSTn 引脚将保持低电平。 该 WARMRSTn 已经具有10k Ω 的上拉电阻器。 因此、客户想知道是什么原因会导致 AM263x 保持 WARMRSTn 为低电平、而没有其他方法将其驱动为低电平?

客户还希望在 ESM 未启用时检查 SAFETY_ERRORn 引脚行为。  

 在 TMDSCNCD263控制板上、SAFETY_ERRORn 引脚没有上拉电阻器。

但是、数据表说明 SAFETY_ERRORn 是 OD 引脚 、默认为下拉。  

如果没有外部上拉电阻器、该引脚不应变为高电平。

但客户发现、在发生问题期间、此引脚变为高电平/低电平切换。 您能否说明一下为什么上拉电阻器使该引脚变为高电平并且禁用了 ESM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 CC-AM263x 进行了一些测试。 即使 SAFETY_ERRORn 引脚上没有上拉高电阻、但正常情况下、它会在 POR 后保持高电平。

    我想确认一下

    1.该引脚是否按照数据表中的说明作为 OD 引脚?

    2.在 TRM 中、SAFETY_ERRORn 引脚可以是输入引脚。 这与数据表说明相冲突。  您能确认哪一项正确吗?

    2.如果我们不启用 ESM、默认行为是什么? 当 AM263x 在复位期间出现问题时、它是否会设置为低电平?

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清了热复位问题。 发出软件热复位命令后的3.3V 过冲。

      

    请澄清 SAFETY_ERRORn 引脚是否为 OD 引脚。  一旦对其进行了澄清、我们就可以关闭该线程。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="8447" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388518/am2634-q1-am2634-q1-warm-reset-behavior/5311247 #5311247"]请澄清 SAFETY_ERRORn 引脚是否为 OD 引脚。  澄清后、我们可以关闭此主题[/QUOT]

    安德烈、您好!

    SAFETY_ERRORn 引脚不是开漏引脚、类型为 IO、错误地显示为 OD。 我们将在数据表中对其进行更正。

    此致、

    Sahana