请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
您好!
SCTLR 中有一个 DCache 使能位、我们也可以在 MPU 区域中配置类型。
如您所见、下面的捕获 SCTRL。 C 位用于 D 缓存启用/禁用。
我的问题是这个
1.如果设置 SCTRL。 禁用 C 位、并将 MPU 区类型设置为外部和内部写回/写分配。 在这种情况下、是否在 MPU 区域中启用 DCache (例如0x70000000、1MB)、无论 SCTRL 如何都是如此。 C 位?
2.如果设置 SCTRL。 将 C 位设置为"启用"、将 MPU 区域类型设置为"外部"和"内部不可缓存"。 在这种情况下、无论 SCTRL 如何、MPU 区域(例如0x70000000)中是否禁用 DCache。 C 位?
我对 SCTRL 之间的关系感到困惑。 C 位和 MPU 区域类型。
要使用缓存、 我需要什么 而变化 将 MPU 区域类型配置为内部回写/写分配或设置 SCTRL。 才能一起启用 ?