This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386016/am2434-am243x

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-02018

工具与软件:

使用 AM243x 支持无传感器电机的当前情况是什么?

我需要只按速度控制 FOC 电机、而无需任何编码器。 为了实现更好的集成和通信、我想使用 FreeRTOS。

是否存在速度控制器和高于80kHz 的 PWM 频率的示例?

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    我们目前还没有计划为 AM243x 上的无传感器电机提供示例。 您可以参阅"TIDM-02018基于 AM263x ArmRegistered的 MCU 器件通用电机控制参考设计"参考设计、该参考设计仅受 AM263x 器件支持、AM243x 器件不支持。

    在这种情况下、默认开关频率为15KHz、但用户可以在"user_mtr1.h"文件中轻松将其调整为80KHz。

    #define USER_M1_PWM_FREQ_kHz       (15.0f)

    我们根据电流纹波阈值选择了该频率。 如果电机电感较低、则优先选择更高的开关频率。 通常、15-20kHz 适用于大多数应用。

    关于 FOC 循环执行时间、12.5us 应该足够了。 确切的周期数量会因使用的观测器和正弦/余弦库而异。

    此外、ePWM 应该能够处理80KHz 的频率。

    重要链接

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 哪一个 CPU 可与 RTOS 配合使用电机? 我对 s2000有经验,你没有他们的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    对于 Sitara 器件、我们使用 ARM R5F 进行处理。

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了 LP-AM263x。 我正在等待他到达。 打开项目"universal_motorcontrol_lab"。 这个项目是否可以在没有 RTOS 的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    此工程不使用 FreeRTOS、而是使用非 RTOS。 有关非 RTOS 的更多详细信息、请访问: AM263x MCU+ SDK:无 RTOS (TI.com)

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接。 以添加 CANOpen 或 UAVCAN 协议。 我需要循环工作。 :(