请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X 工具与软件:
我使用 AM243X 工业通信 SDK 09.02.00.09、发现 ICSS-EMAC 的 LwIP 接口源代码不支持连接 pbuf。
在 am243x-mcu-plus-sdk\source\networking\ICSS_EMAC\lwipif\lwip2icss_emac.c 文件中、src 键入 transmit 函数 Lwip2Emac_sendTxPackets 获得 pbuf 作为参数、但如果它是串联对象、则会忽略
为了使 LwIP 协议栈正常工作、 lwipopts.h 中必须有一个 define 语句
#define LWIP_NETIF_TX_SINGLE_PBUF 1.