This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CAN 示例问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388753/tms570lc4357-can-example-issue

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

我正在构建 TMS570LC43x LaunchXL2.5开发板的示例。  我已经设置了一个简单示例来传输 CAN 消息、但我似乎无法观察总线上的任何活动。  我尝试过 DCAN1和 DCAN2、但未成功。  我已将 CAN TX/RX 线路连接至外部模拟器件收发器–EVAL-ADM3054EBZ。

显示寄存器设置正确、并且设置了发送请求(将正确的数据加载到数据寄存器中)。  在 TX/RX 线路上没有可观察到的活动。  

我将使用 canInit ()、后跟 canTransmit ()、然后是2秒的延迟(在循环中)。

我们还有"TMS570LS12x"开发板、我们看不到这个问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    [报价 userid="604782" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388753/tms570lc4357-can-example-issue "]我们还有"TMS570LS12x"开发板、但我们看不到这个问题。   [报价]

    该板具有板载 CAN 收发器(SN65HVDA541)、对吧?

    我想您在此没有使用外部模拟器件收发器–EVAL-ADM3054EBZ。

    我希望您首先确保以下事项:

    1.确保连接两个电源。

    2.不仅是 CAN 的 Tx 和 Rx 线路、还应确保将 LaunchPad 接地端连接到外部收发器的以下突出显示 GND1。

    请勿将5V 连接到 VDD1、而只使用3.3V

    这是因为如果您在输入端连接5V 电压、则根据 ADM3054数据表、检测逻辑高电平的最低电压将为3.5 (0.7*5V)

    但是、如果您验证 TMS570LC4357的逻辑高电平电压、则不能超过3.3V、因为我们通常会将3.3V 连接到 VCCIO。

    因此、这意味着 CAN 控制器可能不会将控制器的3.3V 逻辑高电平检测为逻辑高电平。

    因此、请确保这些内容并告诉我。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、

    太棒了!

     TMS570LC43x LaunchXL2.5开发板实际上没有板载 CAN 收发器。  但是、当我建立您建议的连接时、我得到了 CAN 输出!  谢谢!