This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:TIDA-020047 PHY 连接问题

Guru**** 2945590 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, TIDA-020047, AWR2243, AWR2944EVM, AM2732, DP83TC812R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384972/am2732-tida-020047-phy-connect-issue

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047、 AWR2243、 AWR2944EVM、AWR2944、、 DP83TC812R-Q1

工具与软件:

Dears、

  客户制作了基于 TIDA-020047的电路板、但在测试过程中发现 PHY 无法通信。 因此、所有硬件和软件资源均来自参考设计、未做任何更改;
详细的问题描述可以在随附的 Word 文档中找到

e2e.ti.com/.../mmwave.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在随附文档中引用了 AWR2944EVM、AWR2944与该 TI 设计有何关系? 此设计仅具有 AWR2243和 AM27x。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 AWR2944EVM SDK 包含 PHY 驱动程序、因此 TIDA-020047没有 SDK、只能使用其他 EVM 驱动程序

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试运行 PHY 环回示例、并告知我这是否正常工作?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户尝试连接到路由器。 AM2732 PHY 引脚仅具有正常运行的 TX 时钟和 RX 锁定信号、而其他引脚没有信号。 因此无法进行环回实验。 作为标准 I/O 测试 PHY 的其他引脚允许正常输入和输出。

    客户询问是否有对应于 AM2732 DP83TC812R-Q1的驱动器;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 AM273x EVM 使用  DP83867ERGZR 作为 Enet PHY、因此 AM273x MCU PLUS SDK 将仅支持 DP83867ERGZR  驱动程序。 这就是 Enet 环回示例不适用于 DP83TC812R-Q1的原因。 您是否可以在 AM273x EVM 上尝试不进行更改的 Enet 环回?

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     客户正在使用 Github DP83TC812R RTOS 驱动程序进行数据反馈。 PHY 侧的 MDC MDIO 波形如下所示、无法确定 PHY 是否存在反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为硬件应用团队创建另一个 TT、以查看波形并确认没有硬件问题。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.客户已在 Github 上采用 DP83TC812 RTOS 驱动程序。 回送实验不可行。 下图显示了日志信息。


    2.在使用 MDC MDIO 读取寄存器时、只能读取地址00001、返回的数据是1000000000011、不能读取其他地址;用于读取其他寄存器的代码如下图所示。 如何读取其他地址