This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:用于故障检测的 CMPSS 模块

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388164/am263p4-cmpss-module-for-fault-detection

器件型号:AM263P4

工具与软件:

大家好!

我正在尝试使用 CMPSS 模块在过压情况下使 PWM 跳闸。  

跳闸功能可以正常工作、但我希望 PWM 具有更大的值来释放跳闸、即比 CMPSS 中的可配置阈值选项高得多的值。

请告诉我这是否可以实现、以及是否可以链接示例。

谢谢!

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    上图来自 数据表 、仅支持上述范围。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    我理解限制。 是否可以更改 DAC 比较值来实现相同的设置?

    例如、我们有一个信号需要使 PWM 跳闸超过 DAC 值3000。 一旦比较器输出为高电平、PWM 不应再次开启、直到信号降至2000以下。 是否可以通过更改 DACH 参考值来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun

    7.5.4.3参考 DAC。  (TRM)

    基准12位 DAC 的工作范围由 DACREF 和 VSSA 进行限制。 默认情况下、高电压基准为 VDDA、但可以使用 COMPDACCTL 寄存器将高电压基准配置为 VDAC。

    请在 数据表中找到以下/的限制

     

    (1) VDDA33是 IC 上相应电源引脚的电压。

    有关如何根据您的应用要求配置基准 DAC 的更多信息、请参阅 TRM 和 DS。

    此致、
    Akshit