请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4 工具与软件:
大家好!
我正在尝试使用 CMPSS 模块在过压情况下使 PWM 跳闸。
跳闸功能可以正常工作、但我希望 PWM 具有更大的值来释放跳闸、即比 CMPSS 中的可配置阈值选项高得多的值。
请告诉我这是否可以实现、以及是否可以链接示例。
谢谢!
Arjun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我正在尝试使用 CMPSS 模块在过压情况下使 PWM 跳闸。
跳闸功能可以正常工作、但我希望 PWM 具有更大的值来释放跳闸、即比 CMPSS 中的可配置阈值选项高得多的值。
请告诉我这是否可以实现、以及是否可以链接示例。
谢谢!
Arjun
您好 Arjun
7.5.4.3参考 DAC。 (TRM)
基准12位 DAC 的工作范围由 DACREF 和 VSSA 进行限制。 默认情况下、高电压基准为 VDDA、但可以使用 COMPDACCTL 寄存器将高电压基准配置为 VDAC。
请在 数据表中找到以下/的限制

(1) VDDA33是 IC 上相应电源引脚的电压。


有关如何根据您的应用要求配置基准 DAC 的更多信息、请参阅 TRM 和 DS。
此致、
Akshit