This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:如何生成 xx.appimage.hs_fs 文件、只有 xx.appimage 文件。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388855/tmds243evm-how-to-generate-xx-appimage-hs_fs-file-only-got-xx-appimage-file

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

您好、TI 专家:

     我使用的是 CCS 12.4、且 在我的项目的 Debug 文件夹下只有 xx.appimage 文件。

     我如何生成 xx.appimage.hs_fs 文件?

     对于 TMDS243EVM、这些牵引类型闪存文件之间是否有任何不同?

谢谢  

Chunyang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunyang、您好!

    感谢您的提问。

    您能否说明您使用的是哪个版本的 MCU+SDK?  

    您尝试构建哪个示例工程?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 的版本为12.4、且 SDK 为 mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35

    谢谢  

    Chunyang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已通过安装 openssl 得到解决,再次感谢 Tushar