This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:watchdog_interrupt_am243x-LP 问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384763/am2432-watchdog_interrupt_am243x-lp-issues

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试了 AM243x_LP 上的示例"watchdog_interrupt_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"、可以正常运行。 但在使用 AM2432的电路板上它无法正常工作。这可能是什么原因造成的? 是否需要更改 syscfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我把" WDT 到期时间毫秒"改为10,000,1000和100,并分别在1000秒、840秒和995秒的时间里触发了"看门狗回调"。 问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 sigong:

    在从 CCS 中加载新的 WDT 到期更改示例之前、是否复位 SOC POR 或 WarmReset?

    如果对看门狗过期时间的每一次新更改都不对 SOC 执行 POR 或热复位、请尝试 POR 或热复位、并从 CCS 加载包含更新后的过期时间的示例 、因为一旦启动看门狗计时器、我们就无法将其停止。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anil:

    我听从了你的建议--在每次加载新示例之前重新启动 SOC、它是有效的。 谢谢你。

    此致、

    σ。