This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:借助 CCS 12.4、构建工程时始终存在3个错误。 但是再构建一次、错误消失了。

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388848/tmds243evm-with-ccs-12-4-there-always-3-errors-when-build-the-project-but-build-again-the-errors-disappear

器件型号:TMDS243EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

    在 CCS 12.4下、我构建工程时始终会有3个错误。

    但如果我再次构建它、错误会消失。  

    我的 CCS 和配置有什么问题吗?

谢谢

Chunyang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunyang、您好!

    感谢您的提问。

    您能确认一下有没有 OpenSSL 安装在您的系统中?

    openssl 路径是否已添加到环境变量中、或者您是否能够从任何目录中运行 openssl 命令?

    请参阅下面的屏幕截图。

    如需更多信息、请参阅  INSTALL_OpenSSL

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tushar、这是根本原因。