This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:噪声消除方法

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380855/tms570ls3137-noise-removal-method

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

尊敬的所有人:

TMS570LS3137和 FPGA 与 EMIF 通信和 SPI 通信相连、并且周围电路板上的噪声非常严重...因此我怀疑数字通信是否会很好。

是否有办法消除 TMS570的噪声?
我很沮丧、以至于我抬头看了看。

此致、
IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    EMIF 通常是生成电路板上 MOST 引脚活动和最高开关速率的接口。 应注意存储器器件(在您的情况下为 FPGA)的正确布线和放置。