This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPIO-AM263X:AM263P4:MCU-PLUS-SDK 配置和 VIM 中断

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388161/mcu-plus-sdk-am263x-am263p4-gpio-configuration-and-vim-interrupts

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

大家好!

1. [常见问题解答] GPIO-AM263X:配置 MCU-PLUS-SDK 中断-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛中是否 也提供了与 AM263P4器件相关的信息?

2. VIM0连接到 R50_0。  可以将4个 GPIO INT_XBAR 路由到 VIM_0、因此连接到 R50_0内核。 这是否意味着每个内核不能有超过4个 GPIO ISR?  

3.请提供一个包含超过1个 GPIO 输入中断的示例项目。 SDK"GPIO_INPUT_INTERRUPT 示例"中的示例使用了组示例。

谢谢!

Arjun