This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用 FTDI 程序更改 TI 器件序列号后、无法看到串行端口输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387454/tms570ls3137-unable-to-see-serial-port-output-after-changing-ti-device-serial-number-with-ftdi-program

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK

工具与软件:

我使用 FTDI 程序更改了德州仪器(TI)器件的序列号、但犯了个错误。 因此、我必须安装 XML 文件才能重新连接到器件。 但是、现在我看不到来自串行端口的任何输出。 在 Windows 中打开设备管理器时、只能在"Debug Probes"下看到该器件、而不会显示在 COM 端口下。 这意味着我可以在控制台上打印输出、但在 Code Composer Studio 的终端的串行端口上不打印输出。 有人能帮我解决这个问题吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    很抱歉我延迟回复。

    我不知道这个 FTDI 程序。 我需要向我的团队和/或编译器团队核实他们是否可以在这个问题上提供任何帮助。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    您是否有关于此 FTDI 编程问题的任何知识?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 FTDI 程序更改了德州仪器(TI)器件的序列号

    您是否使用了 TMDS570LS31HDK 等 TI 电路板的板载 XDS100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅更改了序列号或供应商/器件 ID?

    我认为没有理由更改 XDS110上的序列号。 我怀疑你把它变了,并需要更换它。 也许 TI 的人能告诉您如何强制进行固件更新、但我不知道这种方法是否有用。