This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:是否提供 Sitara 辐射测试数据?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382186/am2632-q1-sitara-radiation-testing-data-available

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2632TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 AM2632 (或其他 Sitara MCU)用于辐射环境中的应用、这主要是因为它具有错误检测和校正功能。

此器件或 Sitara 系列中的任何其他器件是否有任何辐射测试报告(类似于 在-SEP 型号发布之前很久它们可用于 TMS570LC4357)?

我不在寻找在该环境中使用此器件的任何官方保证或建议(我很确定您只能为-SEP 器件提供这些保证或建议)、但我只是想在将资源投入到我们自己的辐射测试之前了解适用性。 当然、如有必要、我可以签署 NDA。

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我们没有 AM263x 器件的辐射测试报告。