This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:已确认 VDD 电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388324/mspm0c1104-vdd-voltage-confirmed

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

VDD 的电源电压为1.8V、而 GPIO 的输入电压为2.7V。 我想问一下这种设计是否正常以及是否会损坏 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 *** daz

    请查看   MSPM0C110x、MSPS003混合信号微控制器数据表(修订版 B)中的7.1绝对最大额定值输入电压规格
    https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0c1104。VDD 为1.8V 时、不允许2、7V 输入

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的反馈、但这可能不是我们期望的答案。 请允许我再次提出以下问题。

    当 Vdd=1.8V 时、如果 GPIO 引脚具有2.7V 的瞬时电压输入、是否会对 MUC 造成损坏? 从您提供的规格中的表来看、我们假设这不会损坏 MCU、TI 也使用类似的电路、即 Vdd=3.3V、但拉高电压=5V (请参阅中"应用手册基于 MSPM0的有传感器有刷直流电机控制"的图3.1)

    https://www.ti.com/lit/an/slaaem1/slaaem1.pdf?ts = 1721108512080&ref_url=https%253A%252F% 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw YQYQYQ4E5EZ1QBQOLUMXvMe_6G2seIQ0y2CBHevSFWHzaBOSndg4E5EZ1QBQOlUMXvMe_6G2seIQ0y2CBHeq6h4ZvSqSnd4E5EZ1QBQBQOl

    感谢您的支持、并期待您尽快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个输入 PA1可以维持5V 电压、因为它是特殊的开漏 GPIO。

    所有其他引脚均具有 ESD 二极管、无法承受超过 VDD 0.3V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、数据表中的这个图很清楚地显示了 5V 容限引脚:

    (我出错了、某些部件有多个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、但我想问的是 MCU 需要承受的电压是2.7V 还是5V。  有可能会损坏 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 文件建议的电路如上所示(MCU PA26&PA2均为5V 拉至高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 一定会为其解答。 PA2正常、因为它可以承受5V 电压。

    PA26上的2.7V 将通过 ESD 二极管汲取电流、如果 VDD 在5V 电压下熄灭、则可能会导通芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、 根据您的声明、所有 GPIO 引脚都可以承受4.1V 以下的电压流入而不会损坏 IC (除了您的声明"GPIO 消失但 VDD 外部电压存在时 MCU 可能工作")、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、任何非5V 容限引脚都只能承受 Vdd + 0.3V、因为这是 ESD 二极管开始导通的位置、因此"MCU 可能工作..." 声明。 可能会在低于4.1V 时损坏 ESD 二极管