This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:用户手册中缺少 OPA 寄存器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1303, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386740/mspm0l1303-missing-opa-register-in-user-manual

器件型号:MSPM0L1303
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

工具与软件:

大家好!

我下载了 MSPM0l1303 uC 最新的用户手册、版本 D (SLAU847D)。

OPA 部分显示:

但在寄存器部分、我找不到 CFGBASE 寄存器和 GBW 位。

这些信息是否在其他地方?  

感谢大家、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    是、量产器件中提供了此功能。  在 CCS 的寄存器上可以找到 CFGBASE 和功能

    TRM 可能有问题。 我将按照要求提供有关 TRM 的更新

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Xiaodong。

    我在 SDK 中找到了相关函数(DL_OPA_setGainBandwidth)、但我在使用它时遇到一些问题。 我无法设置该位。

    等待 STAT 的零件表单。 RDY == 1、您知道这些寄存器上是否存在任何已知问题吗?  

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    >>等待 STAT 的零件表单。 RDY == 1

    能否提供该问题的屏幕截图? 我以前没见过  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是:

    我无法写入该寄存器、它不会更改其值、但我不知道原因。

    谢谢!

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    我 在 SDK 上运行 LP_MSPM0L1306的"opa_burnout_current_source_to_adc"示例代码

    GBW。 CFGBASE 可通过此示例代码设置为1。

    我在 CCS 环境中测试了此代码。  

    您是否也可以测试此示例代码?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    请尝试在启用 OPA 之前设置 GBW 寄存器。

    谢谢!

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    谢谢 

    它的工作原理是这样。

    我认为 SDK 2.0.1.0上的这一指示有点误导:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey、

    它的工作原理是、

    正如我写信给 Xiaodong 时所说、

    我认为 SDK 2.0.1.0上的这一指标有点误导: