This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:无法从应用跳转到引导

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389990/tms570ls0914-not-able-to-jump-from-application-to-boot

器件型号:TMS570LS0914

工具与软件:

在少数 电路板中无法从应用跳转到引导、但在使用 JTAG 对引导加载程序进行回流焊后、同样的操作能够很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav Kumar:

    抱歉、我需要有关该问题的更多详细信息。

    从应用程序跳转至引导

    1.您是否正在从应用程序跳转到引导。 实际上、引导加载程序将位于闪存的起始位置、然后应用程序将出现。 通常、复位后、引导加载程序代码将进行调用、而应用程序将从引导加载程序进行调用。

    但在这里、您说的是从应用程序跳到引导、我只是感到有点困惑。

    因此、请对此进行澄清。

    2.您使用的是哪种引导加载程序代码?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。