This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何关闭 DAC 引脚?

Guru**** 1819740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388821/mspm0g3507-how-to-close-dac-pin

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 MSPM0G3507_DGS28 (28引脚)微控制器。 DAC、ADC 和 OPA 的功能会遇到问题。

我的 OPA 输出引脚是 PA16、但目前我的 DAC 和 ADC 输出引脚是相同的(PA15)。 我的想法是:我需要使用 ADC 引脚(PA15)和 OPA 引脚(PA16)、并将 DAC 输出连接到 OPA 的正极端子。 由于我要在 DAC_Buffer 模式下使用 OPA、因此理论上不需要实际的 DAC 输出引脚。

但是、在查看大量代码后、我没有找到禁用引脚的任何函数或设置。 我无法禁用 DAC 功能、因为这会导致 OPA 没有输出。 我只想禁用 DAC 引脚、以免其与 ADC 发生冲突。

如何配置此选项? 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请取消选择此项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elson Zhou、

    首先、感谢您愿意回答我的问题。

    在查看大量数据表后、我发现似乎无法禁用引脚。 您提到的功能开关如果处于关闭状态、不仅会禁用引脚、还会停用 DAC 功能、从而导致错误、因为 OPA 旨在使用 DAC_OUT 作为输入。

    不用担心、我目前正在尝试在 COMP 中使用 DAC8来实现功能。 如果我遇到任何其他问题、我将再次寻求你们的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这种消息。

    我再次与我的同事核实、是的、您是对的。 您无法禁用 DAC 输出并将其连接到 OPA。