请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
大家好、我想使用 MSPM0G3507板和 Booster Pack MK II 编写程序、程序的目的是从游戏手柄的 Y 轴运动中获取 ADC 值、然后使用 UART 显示该值、还可以根据 ADC 值拨打 Booster Pack 中的蜂鸣器、以便发出不同的音调。 我遇到的问题是 ADC 引脚的读数只有高和低、也就是说、如果我移除 Booster Pack、Booster Pack 显示为0;如果我将 Booster Pack 放在开发板的引脚中、它显示大约2040年和附近的值、但实际上我想让它应该根据游戏手柄的 Y 轴运动来更改这些值。