This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:DriverLib 未链接

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389851/mspm0g3507-driverlib-not-linking

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我将 GRLib 移植到 MSPM0G3507。

以空的 DriverLib 工程开始时、已在 SysConfig 中检查 DriverLib、但现在好像无法找到我的 driverlib 函数、例如 DL_GPIO_resetPins (GPIO_LCD_RESET_PORT、GPIO_LCD_RESET_PIN);因此无法链接

太近了!

我可以执行什么操作来在 DriverLib 中进行链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系

    这有助于将 DL_GPIO_resetPins 拼写为 DL_GPIO_clearPins!

    但是、

    我找不到"DL_SPI_getInterrupts (),是否能使 EnabledInterrupts 成为正确的调用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您是否想看看已启用了哪些中断或哪些中断有待处理?

    DL_SPI_getEnableedInterrupts 将返回 IMASK 寄存器、DL_SPI_getPendingInterrupts 将返回 IIDX 寄存器、DL_SPI_getEnableedInterruptStatus 将返回 MIS 寄存器。  

    此致、
    Luke