This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:上拉引脚的电压异常

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389716/mspm0l1305-voltage-of-pull-up-pin-is-abnormal

器件型号:MSPM0L1305

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户将 PA2配置为 L1305上的上拉输入 GPIO。

他们发现、在没有任何连接的情况下、PA2的电压为0.3V。

我建议他们检查 SYSCTL_SYSOSCFCLCTL 寄存器、PA2是 ROSC 引脚。 并且它们反馈频率校正环路被禁用(SYSCTL_SYSOSCFCLCTL 寄存器的值为零)、但 PA2 (上拉输入模式)的电压仍为0.3V。

为了进行比较、它们将 PA2配置为上拉输出 GPIO、并发现该引脚的电压为3.3V。

对此问题有何建议?

谢谢!

LEO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    目前我无法轻松设置访问 PA2、但当不用于 ROSC 时、此引脚有一些勘误。  请查看 MSPM0L13xx 勘误文档。   

    看起来、当此引脚驱动为高电平时、接地阻抗为~17k Ω、会导致泄漏电流。  内部上拉电阻约为40k、因此根据该勘误表、我认为引脚被拉高时的输出电压可能约为~0.9V、但所有这些数字都是典型数字。  遗憾的是、.3V 在这里实际上可能是有意义的。   

    希望这会有所帮助。   

    谢谢!

    JD