This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:在第二个内核运行时、延迟功能不工作

Guru**** 2223470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383228/am2634-q1-delay-function-is-not-worked-at-2nd-core-operation

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我的客户正在尝试在每个内核上使用2个单独的功能。 例如、函数1将在 R5_0_0上运行、函数2将在 R5_0_1上运行。

当函数1在 R5_0_0上运行时、我的客户未能运行下面中的延迟函数并且发现发生了中止。

空洞 software_delay_ms (unsigned int ms){

  volatile unsigned int i、j;

  对于(i = 0;i < ms;i++){

    对于(j = 0;j < 20000;j++){//  

      _asm (" NOP");//无操作、  

    }

  }

}

 

main ()

  while (1)

  {

    DebugP_log ("Core 2正在运行...\r\n");

    software_delay_ms (1000); =>  工作正常

    //const TickType_t xDelay = 1000 / portTICK_PERIOD_MS;

    //vTaskDelay (xDelay);=> 发生了中止

    //sys_msleep (1000);=>发生了中止

    // ClockP_usleep (1000*1000);=>发生了中止

 

  }

}

 这些延迟函数(如 vTaskDelay ()、sys_msleep ()、ClockP_usleep ())是否使用内部计时器硬件模块来计算时间?这就是它们在 R5_0_1中遇到异常中断的原因?

谢谢、此致、

SI