This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法与 XDS200调试探针连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, AM2634, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389389/am2634-unable-to-connect-with-xds200-debug-probe

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U、TMDSHSECDOCK

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试通过 XDS200调试探针(TMDSEMU200-U)连接到 AM2634控制卡。

我已经将 XDS200调试探针连接到20e_cTI-14t_TI 引脚转换器、而引脚转换器连接到 TMDSHSECDOCK 集线站上的14引脚 JTAG 连接器。

在 AM2634控制卡 SW5上选择 HSEC JTAG 路径。

当我尝试连接时、会出现以下错误。 您能告诉我如何解决这个问题吗?  

谢谢!