This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:鉴于信息安全要求、我们需要如何独立开发三个内核

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386166/am2732-because-of-information-security-requirements-how-to-develop-three-cores-independently

器件型号:AM2732

工具与软件:

您好:

   现在、我们有三个部门分别开发 am2732的 R0、R1和 DSP 项目。 如何拆分它们? 由于 IPC、我们分别创建了三个项目、每个项目必须包括其他两个项目。  是否有任何配置可以使 IPC 编译而不会出现错误? 合并系统中的文件时、我们只需连接其他项目的目标文件。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZDD:

    系统项目将会为您完成该工作。 您可以单独开发每个子项目。 准备好将它们合并后、您可以创建一个系统工程来包含全部三个子工程(R0、R1和 C66x)。 可以将系统作为整个项目进行构建、加载和运行。 syscfg 还将检查整个工程可能存在的引脚多路复用问题。

    有关详细信息、请参阅 IPC 系统工程(mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\examples\drivers\ipc\ipc_notify_echo\am273x-evm\system_freertos_nortos)。 这是  IPC 系统工程的 system.xml:

     

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

        `s 使用 GPIO 演示进行测试、 添加 IPC 时生成失败。 cfg IPC 在  子项目中的方式。

        

       此致、

       ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZDD:

    您是否可以尝试重新构建(或者先清理后再构建)?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    每次重新构建(或清理、然后构建)、、您可以在重放之前尝试?

    此致、

    ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dandan:  

    为所有内核选择"IPC Notify"选项。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、明:

      为所有内核选择 IPC Notify Only 选项是可以的。  在这种情况下是否需要手动写入 IPC RP 消息?

    此致、

    ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dandan:

    您可以对 IPC Notify + IPC RPMSG 执行相同操作、但必须对所有内核(R5F0、R5F1和 C66x)进行更改:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高明:

    您是否能够在仅具有 R0的项目上像这样配置它。  例如 GPIO 项目

    此致、

    ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dandan:

    我必须保留至少一个其他内核(R5F0 [自]之外)并且 IPC Notify 仅:

    或者

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、明:

          。、在每个子项目中、IPC RP 消息需要手动写入  `s、如果打开 IPC RP 消息选项、它必须是系统项目。

    此致、

    ZDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dandan:

    我认为是这样。

    此致、

    Ming