This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:用于间接 OSPI 事务的动态加密和身份验证(OTFA)

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387996/am263p4-on-the-fly-encryption-and-authentication-otfa-for-indirect-ospi-transactions

器件型号:AM263P4

工具与软件:

我正在研究如何将加密数据存储在 OSPI 中。

是否可以利用 用于 XIP 的 OTFA (动态加密和身份验证)来完成此任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tollman:


    [quote userid="588454" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387996/am263p4-on-the-fly-encryption-and-authentication-otfa-for-indirect-ospi-transactions 是否可以利用 用于 XIP 的 OTFA (即时加密和身份验证)来实现这一目的?

    是的、AM263P 支持此功能。

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个跟进问题。

    我不确定我的原始问题是否足够具体...

    OSPI 间接访问控制器(INDAC)是否支持"动态"加密读取/写入?  

    请参阅: AM263P 技术参考(手册 SPRUJ55)的 "13.3.2.4.10 OSPI 间接访问控制器(INDAC)"部分

    我想将其用于不可执行(图像)数据。

    此致、

    Tollman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tollman:

    OSPI 间接访问控制器(INDAC)是否支持"动态"加密读/写?

    是的、OSPI 间接访问控制器(INDAC)模式确实支持"动态" 加密读取/写入。

    此致、
    Rijohn