This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357微控制器仿真(无硬件)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389494/tms570lc4357-tms570lc4357-microcontroller-simulation-without-hardware

Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具与软件:

GOOD MORNING

尊敬的各位 TI

是否有任何模拟软件的工具,以模拟 tms570lc4357 HDK 套件,使人们可以轻松地学习和练习 没有硬件. 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    TI 不为这些器件提供任何仿真器-相反、我们的重点是使低成本硬件随时可用。

    因此、我的建议是、最好购买 LaunchPad 并进行硬件仿真。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。