This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:为什么要刷写 HEX 文件 can##39;t powon

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389500/mspm0c1104-why-flash-hex-file-can-t-powon

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、专家:

   我使用 CCS Theia 1.3.1并启用十六 进制输出、选择 Intel 十六进制、然后使用 UniFlash 8.7.0将十六进制闪存到 EVB、但发现它无法加电、您能帮助我们找到原因吗? 谢谢。

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    您能评论一下您使用了什么 EVB 吗? 是 LP-MSPM0C1104: https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0C1104 还是定制电路板?

    >> 但发现无法开机

    如果您再次使用 CCS 重新连接了此电路板、我是否可以使用此电路板连接、下载和调试代码?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong:

       有。 是  LP-MSPM0C1104、下载十六进制后、我无法下载或调试、只能使用 CCS 恢复出厂设置、然后可以再次下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    什么是代码函数? 此代码是否与闪存操作有关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong:

       不可以、只是对 TIMA0的简单测试、附加了项目以及十六进制 file.e2e.ti.com/.../test_5F00_tima0.rar