This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM243X:"不去除符号 X、因为它在重定位和 quot 中命名;

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383392/mcu-plus-sdk-am243x-not-stripping-symbol-x-because-it-is-named-in-a-relocation

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

您好!

当我想从静态构建的 SDK 库中删除带有 tiarmobjcopy 的符号时、我从标题中得到了消息。

在本例中、我想删除异常中断处理程序。 首先、我尝试用 weak 声明它们、这样我们的可以覆盖 SDK 的那些、但它不能在所有情况下都起作用、有时还会在 CCS 中混合符号视图、或者甚至不将我们的实现链接到其中。 由于我们只想使用始终存在的实现、因此我们可以顺利删除这些中止处理程序。

但遗憾的是、这不起作用。
因此、命令示例为:

tiarmobjcopy --strip-symbol HwiP_data_abort_handler_c <path_to_sdk>/freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib

我将收到以下消息:
"不去除符号 Hwip_data_abort_handler_c、因为它是在重定位中命名的"

我不知道它的来源、但我可以将符号重命名为其他符号。 这种方法可以正常工作、但很遗憾、它们始终是最终固件的一部分。 即使不使用也是如此。

是否可以从 sdk-lib 中去除这些段?

我们使用的是 MCU PLUS SDK 09.01和 tiarmclang LTS 3.2.0。

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、您好!  

    感谢您的提问。

    首先我尝试用 weak 声明它们、所以我们将覆盖 SDK 的那些、但它不起作用

    如果您想使用自己的代码覆盖中止处理程序、我建议在函数本身内部编写您的代码、而不是将其声明为弱代码。

    是否有不在函数本身中覆盖代码定义的特定用例?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tushar、

    是的、原因是、我们的异常中断处理程序也会调用我们自己的代码、这个代码在 SDK 编译时并不属于构建过程。 因此编译会失败、或者我们需要为此引入额外的接口。 有时我们还需要构建某些 SDK 目标、例如示例、这些目标使用这些 SDK 库、然后异常中断处理程序还会包含对我们源代码的调用、然后我们需要执行入门教程、以此类推。 最简单的方法是剥离它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、您好!

    感谢您的答复。

    我将把您的问题发送给我们的域名专家,请他们提供进一步的意见。 请在几个工作日内回复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将该线程提请编译器专家的注意。

    请注意,美国度假期间,回复将延迟。  

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请明白我对 SDK 知之甚少。  我认为异常中断处理程序是一组函数、它们在库的目标文件中定义  freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib .  如果这种推定是错误的,那么忽略这篇文章中的所有其他内容。

    假设有一个名为的库 示例 具有一个定义名为函数的目标文件 F100 .  您编写一个调用的应用程序 F100 和中的链接 示例 .  该函数 F100 、在常规应用程序源文件中提供您自己的实现。  则链接器不会引入 F100 的符号 示例 、然后使用您的。  将这种通用技术应用于您的情况是否合理?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想专注于...

    对于第二部分、我想这也是我应该理解的工作方式。 但遗憾的是、它无法以这种方式工作。 我们只看到它对 malloc 等符号起作用、但在这里也不起作用

    我深信我们需要了解为什么这不起作用。  因为在我们清楚地了解问题之前、不可能制定稳健的解决方案。  因此,现在,我建议我们忽略所有关于保留,剥离符号等的细节  我已经开始调查了。  我不相信我迄今为止所建立的理解。  我想在说任何事情之前进行更多的调查。

    同时、我建议您阅读 本文 (不是来自 TI)、了解链接、库和强/弱符号之间的关系。  它开头的问题似乎与该线程无关。  但是,为了回答这个问题,作者积累的一般背景在这里也很有用。

    我明天会回到你身边。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George

    此外、为了更好地理解、我想添加、SDK 本身已经将中止处理程序链接到内部的向量。 我不确定这是否也可能是有关这个主题的问题。 它看起来是这样的:

    我还将继续深入自我介绍这个 tatic lib 主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我阅读了您发送的链接、这有助于更好地理解。 答中指出、要让链接器尽快知道符号、这与链接器的顺序差不多。 但它还指出、它将仅从静态库中获取所需的符号。 因此、即使我们首先放置我们的静态库、它也会看到符号、但不会无条件地将它们放入链接中、因为此时它们在任何其他位置都没有被引用。 如果我正确理解、只要我链接.o-file 就会有不同的内容。 则它会无条件地考虑这些符号。

    我想这已经是答案了。 由于只在 FreeRTOS-static-library 内需要符号、因此在链接时某种程度上、链接到底部是针对该符号进行链接的 在这里、它会直接在库本身中查找这些符号。

    嗯。 我想我明白基本的问题。 但我怎样才能解决这个问题呢? 我需要传递确切的.o-file 而不是我们的静态库吗?

    实际上我不想从 SDK 中删除它们、因为这样很多 SDK 构建本身就不再起作用。

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错、乔治的另一个更新

    对不起这个洪水。
    我需要在 FreeRTOS-library 之前管理它链接 tho .obj-files (TIABortImpl.cpp.obj)。 我现在还记得我为什么从 weak-attribute 开始、因为现在我是每个处理程序的其中一条消息:
    错误:符号"Hwip_data_abort_handler_c"重新定义:首先在中定义
      "CMakeFiles/ti-implementation-mcu1_0.dir/__/___/modules/xxx/ti-sitara-
      支持包/TI_Implementation/TI_UtilityImplementation /TIABortImpl.CPP。
      obj";在中重新定义
      "/home/heilf/xxx/sdk-build/mcu1_0/lib/freertos.am243x.r5f.ti-arm-
      clang.debug.lib "

    注意、我删除了 weak-attribute 和--retain-option (reduced linking-command、删除了一些不相关的库、顺序不变):

    /home/heilf/ti/ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS/bin/tiarmclang
    -Wl,--search_path=/home/heilf/xxx-rp1/xxx-en/sdk-build/mcu1_0/lib
    -Wl,--search_path=/home/heilf/xxx-rp1/xxx-en/build/lib
    -Wl,--define=PLATFORM_MANAGER_SEARCH_PATH=\"CMakeFiles/x-en.mcu1_0.dir\"
    -Wl,--reread_libs
    -Wl,--ram_model
    -Wl,--diag_suppress=10063
    -Wl,-e_vectors
    -Wl,--mapfile_contents=load_addr
    -Wl,-m=/home/heilf/xxx-rp1/xxx-en/build/bin/mcu1_0/xxx-en.mcu1_0.elf.map
    -Wl,--xml_link_info=/home/heilf/xxx-rp1/xxx-en/build/bin/mcu1_0/xxx-en.mcu1_0.elf.xml
    /home/heilf/xxx-rp1/xxx-en/config/platform/mcu1_0/linker_r5f_mcu1_0_freertos_debug.cmd
    -Wl,--retain=malloc
    -Wl,--retain=realloc
    -Wl,--retain=calloc
    -Wl,--retain=free
    CMakeFiles/xxx-en.mcu1_0.dir/__/__/__/xxx_mcu1_0_xxxNGPlatformManager_main.cpp.obj
    CMakeFiles/xxx-en.mcu1_0.dir/xxxNGPlatformManager.cpp.obj
    CMakeFiles/ti-implementation-mcu1_0.dir/__/__/__/xxx/TI_Implementations/TI_UtilityImplementation/TIAbortImpl.cpp.obj
    -o
    ../../../bin/mcu1_0/xxx-en.mcu1_0.elf
    
    libencryptionkey-mcu1_0.a
    libiiot-components-mcu1_0.a
    libballuff-platform-utilities-mcu1_0.a
    libled-components-mcu1_0.a
    libpower-status-mcu1_0.a
    libti-hw-support-mcu1_0.a
    ../../../../sdk-build/mcu1_0/lib/board.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
    ../../../../sdk-build/mcu1_0/lib/drivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
    ../../../../sdk-build/mcu1_0/lib/security.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
    ../../../../sdk-build/mcu1_0/lib/freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib

    那么、这是如何发生的? 是因为它已经在 SDK-library 中被引用了吗?

    到目前为止、谢谢! 这很有帮助、您为我提供了正确的浏览方向。

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴你指出...

    错误:符号"Hwip_data_abort_handler_c"重新定义

    这正是我希望返回的时间点。

    这是如何发生的?

    我将通过一个刻意的示例进行解释。  请耐心等待。  构建此接口需要一段时间。

    下面是成为库成员的一个文件的源代码。

    /* inside_lib.c */
    __attribute__((section(".text.hwi")))
    int il100() { return 100; }
    
    __attribute__((section(".text.hwi")))
    int il200() { return 200; }

    它有两个功能。  。 __属性___ 将每个函数的代码放在同一个 输入部分中。  这在后面将成为一个关键细节。

    这些命令用于构建文件并将其放入名为的库中 示例 .

    % tiarmclang -c inside_lib.c
    % tiarmar -r sdk.lib inside_lib.o

    此处是一个源文件、表示调用中函数的应用代码 示例 .

    /* main.c */
    extern int il100(), il200();
    
    int main()
    {
        return il100() + il200();
    }

    这些命令用于构建应用程序代码、然后与之链接 示例 最后一个可执行文件 app.out .

    % tiarmclang -c main.c
    % tiarmclang main.o sdk.lib -o app.out -Wl,-c

    假设您要提供您自己的函数实现 il100 .  有一种方法可以解决这个问题。  创建另一个应用程序源文件。

    /* override.c */
    int il100() { return 500; }

    构建该文件、并将其链接进来。

    % tiarmclang -c override.c
    % tiarmclang main.o override.o sdk.lib -o app.out -Wl,-c
    error: symbol "il100" redefined: first defined in "override.o"; redefined in
       "sdk.lib<inside_lib.o>"
    error: errors encountered during linking; "app.out" not built
    tiarmclang: error: tiarmlnk command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

    在概念层面上、此符号重新定义了您遇到的错误。  我将通过这个刻意的示例来解释发生了什么。

    链接器具有的最小控制单元是输入段。  输入段是来自一个目标文件的一段代码或数据。  链接器无法将输入段拆分为更小的段。  在这种情况下、主应用程序代码会同时调用这两者 il100 il200 .  的实现 il100 限制产生的 覆盖.o 、按预期。  的实现 il200 限制产生的 示例 .  更具体地说、函数 il200 输入部分 .text.hwi 、从目标文件中 insile_lib.o 是图书馆的一个成员 示例 .  是由输入段定义的唯一符号 .text.hwi ?  否  它还定义了功能 il100 .  当链接器尝试将所有这些段组合在一起时、它会发现有两种实现 il100 .  无法删除其中任何一个。  因此、发出错误诊断并且编译失败。

    解决方案是什么?  应用程序提供要覆盖的代码 il100 必须覆盖在库提供的定义的输入段中定义的所有函数 il100 .  对于您不打算覆盖的函数、应用程序代码中的实现必须与库代码中的实现相匹配。  以下是源代码。

    /* more_override.c */
    int il100() { return 500; }
    int il200() { return 200; }

    这些命令用于构建和链接。

    % tiarmclang -c more_override.c
    % tiarmclang main.o more_override.o sdk.lib -o app.out -Wl,-c
    <No diagnostics emitted>

    接下来、我需要讨论如何将该解决方案从精心设计的示例扩展到您的情况。  在开始之前,我需要确保你清楚地理解一切。  如有任何问题、请随时提问。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    这是一个很好的解释并且是有道理的、因为同一个段不仅仅包含异常中断处理程序。 它还具有 Hwip_irq_handler_c 和 Hwip_fiq_handler。 如果我也要超越它们,它应该会起作用,按照解释。 我想、还会出现错误消息"因为符号在重定位中命名而未剥离符号 Hwip_data_abort_handler_c "、因为这些符号是 text.hwi-input-section 的一部分、不能拆分成更小的段、因此也无法从中删除任何符号? (不要以为这是现在的正确方式、而是为了理解)
    这可能是一个通用的构建/链接器理解问题:如果库已经定义了输入段、那么该段不会定义(或者至少强烈建议您不要这样做?) 能够被操控? 我想这也是一致性问题的原因吗?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您对我上一篇文章的理解非常好。  接下来、我将讨论如何实施您的解决方案。  我将回答您刚才提出的一个问题。

    我说过我对 SDK 知之甚少。  即使如此、我也会安装各种 SDK、作为重现客户问题的一部分。  为了更好地了解您的案例、我调查了我在以下位置安装的 SDK: C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24 .  我认为这与你所使用的那一种接近、但并不相同。  我找到了一个名为的库  freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib .  为了理解这个库中定义的符号、我使用了以下命令:

    % tiarmnm freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib

    首先、我在该命令的输出中搜索符号名称  Hwip_data_abort_handler_c .  我从来没有找到它。  但我确实找到了非常接近的匹配  Hwip_data_abort_handler .

    HwiP_armv7r_handlers_freertos.obj:
    00000270 t HwiP_ackFIQ
    00000120 t HwiP_ackIRQ
             U HwiP_clearInt
    00000350 T HwiP_data_abort_handler
             U HwiP_disable
             U HwiP_disableFIQ
             U HwiP_enable
    00000140 T HwiP_fiq_handler
    00000220 t HwiP_getFIQ
    00000390 t HwiP_getFIQVecAddr
    00000090 t HwiP_getIRQ
    00000000 T HwiP_irq_handler_c
    000000e0 t HwiP_isPulse
    00000310 T HwiP_prefetch_abort_handler
    00000290 T HwiP_reserved_handler
    000002d0 T HwiP_undefined_handler
             U gHwiConfig
             U gHwiCtrl
    00000000 b gdummy

    标记有的符号 T 在文件中定义。  请注意、这些符号在名为的文件中定义  HwiP_armv7r_handlers_freertos.obj .  我在 SDK 中搜索了任何具有相同基本名称的源文件(不是目标文件)。  我找到  HwiP_armv7r_handler_freertos.c .

    我建议您使用类似的步骤、但使用 SDK。  我希望您可以找到相同或非常相似的文件。  将该文件添加到您的应用代码中。  覆盖所需函数的方法是在该文件副本中更改其实现。

    这种方法存在缺点。  如果您更改了 SDK、则需要重复这些步骤。  更新后的 SDK 中的任何更改都需要存在于您的该文件副本中。

    如果库已定义输入段、则该段不是(或者至少强烈建议您不要这样做?) 能够被操纵?

    一般来说、只需在主应用程序源文件中提供您自己的实现、即可轻松覆盖库中的函数。  例如、在编译器 RTS 库中、大多数文件都包含一个函数。  即使在少数具有多个函数的源文件中、我们也依赖于编译器默认行为、这种行为会将每个函数放在单独的输入段中。  出于我无法解释的原因、SDK 中的这个文件在同一个文件中的同一输入部分包含多个函数。  而这种不寻常的组织又使覆盖该文件中定义的函数变得更加困难。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标是阻止链接器引入  HwiP_armv7r_handlers_freertos.obj 一个示例  freertos.am243x.r5f.ti-arm-
      clang.debug.lib .  因此、需要了解链接器为什么仍然可以实现它。  使用相同的 tiarmnm 我之前展示了一条命令、以了解在库中的目标文件中定义了哪些函数。  您必须调用其中一个函数、但不能在您自己的应用代码中提供该函数的实现方式。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在尝试了很多。

    我还理解到、现在包含了我们的中止处理程序。 我是这样实现的、我还在构建过程中包含了.asm-files、用于将处理程序链接至矢量表。 我也直接像您提到的那样将这些函数之一称为、该函数也可以正常工作、但以这种方式工作似乎是无意中发现的。 但不管怎样、结果是一样的:针对处理程序的 text.hwi 段并不在链接器脚本中定义的通用 text.hwi 段中。 而是将其放在其他地方?

    我们明确地将一些段(.a-libs)放入 GPMC 的范围中、因此您可以在该位置看到地址。 看起来、当使用目标文件时、它会将这些函数直接链接到任何使用其中一个函数的库中、因为它在此处进行了链接:

        xyz-mcu1_0.a
           xyt.cpp.obj                                        74284     14490     37     
           TIDebugImpl.c.obj                                  1188      51        166    
           OSTimerImplTIFREERTOS.cpp.obj                      1160      130       0      
           TIAbortImpl.cpp.obj                                1096      0         4      
           TaskImplTIFREERTOS.cpp.obj                         940       123       0      
           SemaphoreImplTIFREERTOS.cpp.obj                    756       191       0      
           EventsImplTIFREERTOS.cpp.obj                       756       163       0      
           MailboxImplTIFREERTOS.cpp.obj                      752       64        0      
           MutexImplTIFREERTOS.cpp.obj                        608       125       0      
           SignalImplTIFREERTOS.cpp.obj                       592       98        0      
           TIDeviceResetImpl.cpp.obj                          300       32        0      
           OSManagerImplTIFREERTOS.cpp.obj                    64        16        0      
           HwiP_armv7r_handlers_freertos_asm.S.obj            72        0         0      
           HwiP_armv7r_vectors_freertos_asm.S.obj             64        0         0      
           LockTaskSwitchImplTIFREERTOS.cpp.obj               64        0         0      
           LockHWInterruptsImplTIFREERTOS.cpp.obj             60        0         0      
           TISharedMemoryImpl.cpp.obj                         44        0         4      
           TimeBPImplTIFREERTOS.cpp.obj                       20        0         0      
           CpuLoadImplTIFREERTOS.cpp.obj                      8         0         0      
        +--+--------------------------------------------------+---------+---------+---------+
           Total:                                             82828     15483     211    
                                                                                         

    它会除了在链接器脚本中定义的段之外、还创建一个单独的 text.hwi 段。 它现在是库的一部分。

    因此我不知道如何告诉链接器、它不应将这些目标文件包含到任何库的段中、而应仅包含在链接器脚本中的指定 text.hwi-section 中。

    如果这可行、我认为我们有一个解决方案! 即使我也需要从 SDK 中复制.s-文件、但这样做似乎可以完成!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不确定我现在是否已经满圈了。

    它现在还可以使用复制的 asm 文件并从中创建.a-lib。 据我所知、工具链现在发现矢量表已经链接了我们应用中的处理程序、因此不使用 sdk-lib 中定义的处理程序。

    这是合法的吗? 因为我认为我们有解决方案。 这是只从 SDK 复制的3个文件、我认为这对我们来说是可以管理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我之前举长示例时、我没有注意任何函数分配到哪个节。  SDK 中的代码将所有这些功能放入输入节中 .text.hwi .  如果您复制了该代码、但未在源代码中更改该详细信息、则代码会执行相同的操作。  很可能链接器命令文件的 SECTIONS 指令中有一个类似于...的行

    text.hwi > special_memory_range

    此处说明如何创建一个名为的输出段 .text.hwi .  它由所有具有该名称的输入节组成。  在本例中、只有一个这样的输入段。  此输出段分配给了 SPECIAL_MEMORY_RANGE .  这可能是唯一的分配 SPECIAL_MEMORY_RANGE .   

    如果需要同样的行为、则需要在链接器命令文件中使用类似的行。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    抱歉我还错过了提供我们所用链接器脚本的示例。 我将其分解为核心:

        GROUP {
            .text.hwi: palign(8)
            .text.cache: palign(8)
        } > R5F_TCMA
        
            GROUP {
            .text.mpu: 
            {
                *(.text.mpu)
            } palign(8)
            .text.boot:
            {
                *(.text.boot)
            } palign(8)
            .text:   { } palign(8)
            .rodata: { } palign(8)
        } > MCU1_0_SRAM_TEXT
        
            GROUP {
            .stack:  {} palign(8)
            .bss:    {} palign(8)
            RUN_START(__BSS_START)
            RUN_END(__BSS_END)
            .data:   {} palign(8)
        } > MCU1_0_SPACE 
        
        GROUP {
            .locatedStack:   
            {
                -l "someLib.a"(.text)
                -l "odtherLib.a"(.text)
            }
        } > MCU1_0_PSRAM_CODE
        

    我们注意到、目标库 GET 包含其链接的符号、现在在 MCU1_0_PSRAM_CODE 中创建了一个新的 text.hwi 段、而不是 TCMA 中的 text.hwi 段。 当然,我们可以这样写:

            .text.hwi: 
            {
                *(.text.hwi)
            } palign(8)

    但是、使用此选项的所有当前工程都需要更改此值。

    相反、我会返回到包含了 asm 文件的静态库、如下所示:

    如果我了解了一切正确、那么所需的符号现在全部包含在文件夹中、以及设置矢量表的 asm 文件会引用这些符号。 之后、在链接 SDK 时、那些符号名称已经存在并已定义、因此不会考虑 SDK-library。

    我明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难理解你的案例的所有细节,因为它有很多。  我可以说,你做的一切都是正确的。

    这是一项需要考虑的建议。  为了防止混淆库中的输入段名称和您的代码、请使用不同的名称。  该库使用输入节名称 .text.hwi .  当您在代码中为同一个输入节命名时、请使用不同的内容、如 .text.myhwi .  当然、您必须在链接器命令文件中考虑到这一点。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George

    这对总体理解有很大帮助。

    直到下一次

    - Felix