This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:PC 无法检测到 MSP-EXP432E401Y 开发套件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388851/msp432e401y-pc-cannot-detect-the-msp-exp432e401y-development-kit

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

工具与软件:

尊敬的专家:

今天是我安装 CCS12.7.1并将 MSP-EXP432E401Y 开发套件连接到 PC 的第一天。 但我的 PC 无法检测到 LaunchPad。 我阅读了包括 MSP432E401Y 在内的一些讨论:Launchpad 无法工作、解锁序列不起作用- MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛。 我的情况几乎与这个相同。 但他的 PC 可以检测到 LaunchPad 并重新刷新 XDS110。 但我的 PC 无法使用命令 xdsdfu -e 检测 Launchpad (请见图)。  

如何重新刷新 XDS110?  

非常感谢、

Zhonghai.   

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的  MSP-EXP432E401Y 是否是 全新电路板、这是您首次尝试连接该电路板吗? 您可以尝试另一台 PC 吗? 您能显示设备管理器的状态吗? 在知道问题的根本原因之前、我不建议再次刷新 XDS110固件。 其原因是、全新的电路板应  在电路板上用作 XDS110调试探针的 TM4C129芯片上加载适当的 XDS110固件。 如果问题确实与 XDS110固件相关、则可以使用以下命令加载固件、但我会要求您稍后加载、直到我们知道它是否是固件问题。  

    >./xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    >./xdsdfu -f firmware_3.0.0.22.bin -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我订购了 LaunchPad 2023年10月13日、这是我首次将其连接到 PC。  

    我在一台 PC (这个 PC 安装有 CCS)和一台笔记本电脑上尝试了。 以下是此 PC 的设备管理器状态。 未检测到 TI 器件。   

    以下是来自笔记本电脑的。  未 检测到 LaunchPad。  

    对于未检测到 LaunchPad、如果 必须使用以下命令刷写固件:

    >./xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    >./xdsdfu -f firmware_3.0.0.22.bin -r

    我是否有机会完成闪烁?  

    安装 CCS12.7.1后、我的 PC 上显示"firmware_3.0.0.29.bin"、而不是"firmware_3.0.0.22.bin"。   

    非常感谢、

    Zhonghai.  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我没有看到命令"xdsdfu -b" "在 XDS110SupportReadMe 中、是 "../xdsdfu -b boot_loader.bin -r"吗?

    非常感谢、

    Zhonghai.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhonghai:

     您能否转到有关如何更新固件的 XDS110用户指南中的手动更新和故障排除部分。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#option-1-flash-the-bootloader-from-the-command-line-using-the-xdsdfu-utility

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会执行此操作并更新结果。

    非常感谢、

    Zhonghai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    更换另一根 USB 电缆后问题得到解决。 套件随附的电缆出现问题。  

    最后、它现在可以工作了。  

    非常感谢、

    Zhonghai.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhonghai:

     很高兴这个问题的解决方案是新的 USB 电缆。 我本应该考虑更换电缆作为一项建议、但很高兴您这样做了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Charles:

    感谢您的考虑。  

    此致!

    Zhonghai.