This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用 SYSCFG 时如何更改堆栈大小

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391111/mspm0g3507-how-to-change-the-stack-size-when-using-syscfg

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我按照该 链接中的说明进行操作、但堆栈大小保持不变。 可能还缺少什么?

谢谢!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Crane:

    这对我来说很有用。 确保打开.cmd 文件并更改--stack_size 值;正如您看到的、我将默认值512更改为1024。

    这是使用 MSPM0 SDK 2.0.1.00版和 CCS Theia 版本1.4.0.12完成的。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke!

    我明白了。 需要在.cmd fine 中更改此值、而不是在工程属性的链接选项中更改此值。

    此致、

    起重机