This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM273X:开始调试时请勿重新编译

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389099/mcu-plus-sdk-am273x-do-not-rebuild-when-starting-debugging

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM273X

工具与软件:

是否有办法防止在启动调试会话时重新编译? 我使用的是 CCS 12.7.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacper:

    如果您更喜欢调试系统工程(用于多核)、则无法避免该工程。 如果手动启动目标配置、连接到单个内核、在该内核上加载并运行程序、则可以避免重建。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在 CCS 中提出一个具有这种开关的功能请求、因为每次启动调试会话时重新编译都很烦人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacper:

    请提出 CCS 的特性请求。 同时、我将关闭此主题!

    此致、

    Ming