Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
团队成员、您好!
我们使用 MSP432E401Y 制作了定制电路板。 由于不会对 MAC 地址进行预编程、因此我们使用了 MAC id EEPROM 芯片。
是否确实需要将 MAC 地址存储在用户寄存器0和1中?
我尝试存储 Mac 地址如下。
ui32User0 =(MacID_arr[0]和0xff)|((MacID_arr[1]和0xff)<< 8)|((MacID_arr[2]和0xff)<< 16);
ui32User1 =(MacID_arr[3]和0xff)|((MacID_arr[4]和0xff)<< 8)|((MacID_arr[5]和0xff)<< 16);
pui8MACArray[0]=((ui32User0 >> 0)和0xff);
pui8MACArray[1]=((ui32User0 >> 8)和0xff);
pui8MACArray[2]=((ui32User0 >> 16)和0xff);
pui8MACArray[3]=((ui32User1 >> 0)和0xff);
pui8MACArray[4]=((ui32User1 >> 8)和0xff);
pui8MACArray[5]=((ui32User1 >> 16)和0xff);
当我使用 LaunchPad 对此进行测试时、帧从我填充到上述阵列中的 Mac 地址发送(在 Wireshark 中看到)、但从 uniflash 读取时、帧会显示预编程的 MAC 地址。 解决此问题的方法是执行解锁序列并将控制器擦除为出厂复位状态、就像 之后中所述。
但对于定制电路板、如何将定制 MAC 地址编程到用户寄存器中?