This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507:计时器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1390762/mspm0g3507-mspm0g3507-timer

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

Hiii

   我想使用简单的计时器来设置和清除 GPIO 我很困惑如何使用任何帮助都能提高清晰度。  
此外、是否有任何 API 参考手册、我可以在其中了解适用于 MSPM0 MCU 的所有 API????

谢谢、此致、
克鲁什纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krushna、  

    您可以在 TI.com 上下载最新的 SDK、其中包括有关每个外设的许多示例代码。

    MSPM0-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    关于计时器的使用、可以在以下路径中找到:

    示例-> nortos -> LP-MSPM0G3507 -> driverlib -> timx_......

    此致、

    Janz Bai