This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:哪个容性负载适用于 SPI 或通用 GPIO 引脚?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1390488/mspm0l1306-which-capacitive-load-is-applicable-to-the-spi-or-general-gpio-pins

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

哪个容性负载适用于 SPI 或通用 GPIO 引脚?

数据表中仅显示了最大电流额定值是 RMS 值吗?

BR

FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是瞬时值。

    我们没有这样的建议。 在正常应用中、电容器与电阻器同时使用、以用作低通滤波器。