This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432

Guru**** 2908370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387916/tms570ls0432-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-GANG

工具与软件:

您好、TI 团队

我们将 在一个项目中使用 TMS570LS0432 MCU。 对于大规模生产、我们正在寻找 Gang 编程器。 请您提供相同的建议。

谢谢

Munesh Tripathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munesh、您好!

    [quote userid="567706" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387916/tms570ls0432-tms570ls0432我们正在寻找 gang 程序员

    您能否详细说明 Gang 编程人员是什么意思?

    通常、人们将 UNIFLASH 工具与 JTAG 仿真器(xds110、 xds100、xds200、xds220等)一起 用于大规模生产。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang 编程器主要用于在面板(一组电路板)中一次1对1刷写固件。

    如- TI 为 MSP 系列推荐的 MSP-GANG 编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munesh、您好!

    我想我们没有适用于 Hercules 器件的 Gang 编程人员、我想与我的高级同事确认一下这一点。

    我还找到了下面与 Gang 编程器相关的主题、他们在这里提供了一些第三方供应商链接:

    (+) TMS570LS1227:适用于 TMS570的非板载 Gang 编程器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的立即响应。 请与您的团队核实一次并确认。

    我看到了这些线程。 我不知道他们在 TI 的可信度如何。 我将使用 TI 建议的任何内容。

    此致

    Munesh Tripathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munesh、您好!

    对不起延误,我只是与我的高级同事核实。 仍然没有得到他的回应,我会尽快更新你。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munesh、您好!

    我刚刚收到了我的高级同事的回复、他还说、TI 对于 Hercules 器件没有 Gang 编程器支持。

    并且他说客户主要仅出于代码刷写的目的使用 JTAG 调试器。

    如果您需要 Gang 编程器支持、那么您应该需要与像这样的第三方进行核实

    dataio (自动器件编程和物联网安全配置解决方案(dataio.com))

    Algocraft

    等等

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。