This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:MSP432E:是否默认启用了示例项目"outofbox_msp432e401y"?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385348/simplelink-msp432-sdk-msp432e-whether-low-power-amangement-is-by-default-enabled-from-the-example-project-outofbox_msp432e401y

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具与软件:

您好!

是否已启用默认示例中 TI RTOS 集成的低功耗管理? 我的意思是、我是否需要通过演示项目执行任何操作来启用电源管理? 此外、是否有任何外部项目可用于"事件驱动"应用(事件创建和传输等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     所有 TI-RTOS 示例都可以在 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\drivers 中找到。  我不确定您要在寻找 MSP432E 的电源管理类型。 至于 MSP432E 处理器的功耗模式、它可以进入各种类型的低功耗模式、如睡眠、深度睡眠和休眠。  C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\driverlib 中有一些低功耗模式的非 RTOS 示例。 请参阅下面以黄色突出显示的部分。  

    MSP432E 的.syscfg 有一个简单的电源策略。 请参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 我没有得到一个准确的答案,我正在寻找,但我得到了一个头开始。 此外、对于 MSP432、是否有任何事件驱动型应用示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有一点要提醒一下、在 SDK 中是否有任何基于事件的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否更具体地谈谈您所参考的基于事件的示例?  C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\SysBIOS\event 中有一个事件示例。 我建议您从这个开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制